Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle adresse XWAY déclarer sur un XBTGT en communication XWAY vers un coupleur TSXETZ ou TSXETY ?

Dans le gestionnaire d'E/S de Vijeo Designer sur l'équipement XWAY01 :

  • renseigner l'adresse IP de l'ETZ / ETY (par exemple 10.199.14.131) et son adresse XWAY (par exemple 2.23),
  • laisser la porte à 0,
  • le point de connexion à 254
  • et la référence à 0.

    Illustration :

    Image

Sur l'écran de configuration du protocole XWAY01, ne pas laisser l'adresse XWAY par défaut 0.254, mais
renseigner l'adresse XWAY attribuée à l'afficheur (par exemple 2.1).

Image

Remarque :

  • L'afficheur n'est pas à déclarer dans l'ETZ ou l'ETY (sauf si le contrôle d'accès est actif).
  • Une mauvaise configuration pourra générer sur l'afficheur le message suivant :
    l'équipement a renvoyé un code d'erreur ( invalid (Rqst/) Reponse code : 30 / FF )  ( Equipement XWAY01 )

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?