Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sous Unity V4.1, comment avoir accès au bouton " Lancer Advantys Configuration Software " s'il est grisé ?

Pour rendre le bouton actif, il faut installer le logiciel Advantys V4.5 fournit avec Unity Pro V4.1

Image

Remarque :
Le fait de ne pas pouvoir lancer Advantys empêche de synchroniser un équipement I/O scanning à Advantys.
Cela entraine un message d'erreur lors de la génération du projet :
" IO Scanning : l'équipement de la ligne x n'est pas synchronisé avec son outil de configuration "

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?