Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de récupérer l'état des touches systèmes [ESC] et [ENTER] d'un afficheur XBTN200 ?

Oui.
Pour cela il faut activer la table de dialogue (XBTL1000) ou le tableau de communication (Vijeo Designer Lite) dans l'application de l'afficheur puis ajouter la fonction " Image touches système ".

L'image des touches sera disponible dans le mot de la table de dialogue correspondant à cette fonction.
Chaque bit de ce mot donne l'état d'une touche comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
(Bit 9 = ESC; Bit 13 = ENTER) :

Image

Chaque bit est positionné à 1 si la touche associée a été enfoncée pendant le cycle en cours de la table de dialogue.

Illustration de la configuration de l'afficheur avec le logiciel Vijeo Designer Lite :

Image

Remarque :
Cette fonction est également utilisable avec les afficheurs XBTN, XBTR, XBTRT.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?