Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de configurer l'afficheur TWDXCPODC ou TWDXCPODM des automates Twido afin de verrouiller l'accès aux modifications d'objets ?

Non.
Il n'est pas possible de verrouiller l'afficheur pour un accès unique en lecture des variables et objets système (%M, %MW%Q, etc.).
Les différents objets sont accessibles en lecture ou lecture/écriture selon le type d'objet.

Par contre, avec le logiciel TwidoSuite ou Twidosoft, il est possible de paramétrer certains objets (Tempos, Compteurs) afin qu'ils ne soient pas modifiables.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?