Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de transférer des données de la mémoire RAM de l' automate Premium vers la carte mémoire de l'utilisateur sous Unity Pro?

Oui.
La fonction WRITE_U_PCMCIA permet de transférer les données issues de la mémoire RAM de l'automate vers la zone d'archivage de la carte mémoire de l'utilisateur.
Cette fonction permet d'adresser le début de la zone de l'automate afin de la copier sur la carte PCMCIA jusqu'à 65 535 (au lieu de 32 767 pour la fonction WRITE_PCMCIA).

L'utilisation de la fonction WRITE_U_PCMCIA est donc préférable à la fonction WRITE_PCMCIA.

Remarque :
La fonction READ_U_PCMCIA permet de transférer les données issues de la zone d'archivage de la carte mémoire de l'utilisateur vers la mémoire RAM de l'automate.
Cette fonction permet d'adresser le début de la zone d'archivage de la carte PCMCIA afin de la copier vers la mémoire RAM de l'automate jusqu'à 65 535 (au lieu de 32 767 pour la fonction READ_PCMCIA).
L'utilisation de la fonction READ_U_PCMCIA est donc préférable à la fonction READ_PCMCIA.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?