Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment pré-symboliser un objet langage de niveau voie (%Chxy.i) d'un module métier dans PL7-Pro ?

La pré-symbolisation permet, pour un objet langage de niveau voie (%Chxy.i) d'un module métier, d'associer automatiquement les suffixes constructeur aux préfixes définis par l'utilisateur.

Exemple : Pré-symbolisation d'une voie régulation

Au préalable la voie régulation " LOOP " doit être configurée dans l'application : Configuration Matérielle puis " Loops ".
Dans cet exemple nous utilisons le régulateur 4 correspondant à la voie %CH0.4.

Ensuite :

  • ouvrir l'éditeur de variables sur les variables de type E/S,
  • double-cliquer sur la lettre " P " à gauche de la variable %CH0.4,
  • donner un préfixe pour les objets de la voie,
  • pré-symboliser.

Illustation :

Image

Les variables liées au régulateur 4 sont maintenant pré-symbolisées :

Image

 

Voir également :
Comment symboliser les variables d'entrées / sorties associées aux modules analogiques TSXAEY et TSXASY sous PL7 Pro ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?