Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A partir de quelle version de Vijeo Designer est-il possible de transférer une application dans le terminal via une clé USB ?

La version minimale de Vijeo Designer permettant de prendre en compte une clé USB est la version 4.6. Cette version apporte la prise en charge de périphériques USB tel qu'un clavier, une clé mémoire, un pointeur.
Pour transférer une application dans le terminal Magelis à l'aide d'une clé USB, il faut sélectionner Système de fichiers dans la propriété Transférer de Vijeo Designer.

Remarque :
Un terminal Magelis ne bootera pas sur la clé USB avec une version antérieure de Vijeo Designer.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?