Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les automates compacts de sécurité programmables Preventa type XPSMF4040, XPSMF4042 et les XPSMF4020, XPSMF4022 ?

Les automates de sécurité XPSMF40 de type XPSMF4040 et XPSMF4042 sont équipés d'une interface de communication Profibus DP pour le transfert des données ne concernant pas la sécurité.
Connecteur SUB-D à 9 broches femelle situé sur la face avant du périphérique.

Les automates de sécurité XPSMF40 de type XPSMF4020 et XPSMF4022 sont équipés d'une interface esclave liaison série Modbus pour le transfert des données ne concernant pas la sécurité.
Connecteur blindé RJ45 pour RS 485 (esclave liaison série Modbus) situé sur la face avant du périphérique.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?