Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le mot utilisé pour stocker la valeur de l'entrée analogique intégrée à l'automate Twido modulaire ?

Tous les automates modulaires TWDLMDA20DTK, TWDLMDA20DUK,TWDLMDA20DRT, TWDLMDA40DTK et TWDLMDA40DUK, possèdent une voie analogique intégrée.
Un convertisseur de données analogiques en données numériques échantillonne une tension allant de 0 à 10 V et la convertit en une valeur numérique allant de 0 à 511.
Cette valeur est stockée dans le mot d'entrée %IW0.0.1

Image

Remarque :
La connexion à la prise de l'entrée analogique est réalisée à l'aide du câble référence TWDXCA2A10M (longueur 1m, mini connecteur coté Twido et fil libre à l'autre extrémité).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?