Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le mot utilisé pour stocker la valeur du "Point de réglage analogique" des automates Twido modulaires et compacts ?

Toutes les bases modulaires et les bases compactes 10 et 16 Entrées/Sorties disposent d'un potentiomètre permettant de définir le "Point de réglage analogique".
Ce point de réglage peut être réglé sur une valeur comprise entre 0 et 1 024, mémorisée dans le mot d'entrée %IW0.0.0.

Les bases compactes 24 et 40 Entrées/Sorties disposent de deux points de réglage analogiques :

  • Le premier point de réglage analogique (situé à gauche) peut être réglé à une valeur comprise entre 0 et 1 023.
    La valeur est mémorisée dans le mot d'entrée %IW0.0.0
  • Le second point de réglage analogique (situé à droite) peut être réglé à une valeur comprise entre 0 et 511.
    La valeur est mémorisée dans le mot d'entrée %IW0.0.1

 

Image

Notes :
Les bases modulaires sont :
TWDLMDA20DUK, TWDLMADA20DTK, TWDLMDA20DRT, TWDLMDA40DUK et TWDLMADA40DTK

Les bases compactes 10 et 16 E/S sont :
TWDLCAA10DRF,TWDLCDA10DRF, TWDLCAA16DRF, TWDLCDA16DRF

Les bases compactes 24 et 40 E/S sont :
TWDLCAA24DRF,TWDLCDA24DRF, TWDLCAA40DRF, TWDLCDA40DRF,TWDLCAE40DRF, TWDLCDE40DRF

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?