Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de changer la ou les piles de la carte mémoire PCMCIA d'un automate Premium TSX57 en le laissant sous tension ?

Le changement des piles de la carte mémoire PCMCIA nécessite de l'extraire de son emplacement.

1/ Carte mémoire située à l’emplacement 1 (haut)
L’extraction de la carte mémoire équipée de son préhenseur provoque l’arrêt de l’automate, sans sauvegarde du contexte application.
Les sorties des modules passent en repli.
L’insertion de la carte mémoire munie de son préhenseur provoque un démarrage à froid de l’automate.
Il est conseillé d'arrêter le processeur et de le mettre hors tension avant d'extraire la carte PCMCIA.

2/ Carte mémoire située à l’emplacement 2 (bas)
L’insertion de la carte mémoire PCMCIA dans l’emplacement B du processeur doit être réalisée automate hors tension.
Le non respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du processeur.

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?