Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que génèrent les blocs fonction PWM du Twido Extrême ?

Les blocs fonctions PWM génèrent des impulsions d'une fréquence fixe, avec un rapport entre l'état haut et l'état bas du signal de sortie variable.
Le rapport cyclique (durée de l'état bas et durée de l'état haut) est une variable dynamique appelée %PWM.R

Les blocs fonctions %PWM, définis par l'utilisateur, génèrent des signaux destinés aux 3 sorties Q0.0, Q0.1 et Q0.2 du contrôleur Twido Extrême.

Image

Exemple :
Pour un signal de période de 1000ms et un état haut de la sortie d'une durée 800ms, il faut adopter les paramètres suivants :

  • Base de temps TB = 10 ms
  • Présélection %PWMi,P = 100
  • Rapport cyclique %PWMi,R = 80

Cela donne une période de 10 * 100 = 1000 ms , avec la sortie à l'état haut pendant 1000 * (80 /100 ) soit 800 ms.

Voir aussi : Utilité de la fonction PWM

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?