Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'utilité de la fonction PWM sur les automates Twido Extrême ?

Le contrôleur Twido Extrême dispose de deux entrées PWM destinées à recevoir des informations en provenance de capteurs délivrant des signaux proportionnels.
Ce type de signal assure une transmission d'informations fiable dans les environnements sévères (grâce à une grande immunité aux parasites).

Ces entrées peuvent être utilisées pour le raccordement de levier de commande à un ou deux axes(s) électronique(s).
 

Les sorties PWM/PLS du contrôleur Twido Extrême sont utilisées pour connecter des dispositifs dans des environnements extrêmement durs qui exigent des informations proportionnelles.
Il s'agit d'une fonction spécifique qui peut être affectée aux 3 sorties du contrôleur (Q0.0, Q0.1 ou Q0.2).

Les sorties PWM du contrôleur Twido Extrême peuvent être utilisées en mode hydraulique pour piloter des vannes proportionnelles.

Que génèrent les blocs fonction PWM du Twido Extrême ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?