Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la valeur de l'impédance d'entrée de la carte analogique TSXAEY810 ?

La valeur de l'impédance d'entrée de la carte analogique TSXAEY810, selon la gamme de mesure, est :

  • Pour les gammes de tension +/- 10V et  0...10V : 10 MOhms
  • Pour les gammes de tension 0..5V et 1...5V : 10 MOhms
  • Pour les gammes de courant 0..20mA et 4..20mA : 250 Ohms
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?