Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les imprimantes prises en charge par les afficheurs XBTGK ?

Les imprimantes prises en charge par les afficheurs XBTGK sont :

  • HP PCL3, imprimantes de la série HP PhotoSmart, HP DeskJet,
  • HP PCL5, imprimantes de la série HP LaserJet,
  • Epson ESC/P
  • Imprimantes compatibles avec le mode Texte ( ASCII )

Remarque :
Les machines cibles XBTGK 2120 prennent uniquement en charge les ports USB et USB-PIO pour les imprimantes HP PCL3 et HP PCL5.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?