Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment contourner les incompatibilités de sauvegarde et de restauration d'un projet XTEL entre OS/2 Warp 3 et OS/2 Warp 4 ?

XTEL utilise indirectement les fonctions de sauvegarde et de restauration d'OS/2.
Les disquettes de sauvegarde créées lors d'une sauvegarde sont liées à la version d'OS/2 utilisée.

Attention :
Seule la compatibilité ascendante est assurée entre Warp 3 et Warp 4.
Un projet sauvegardé sous Warp 4 ne pourra pas être restauré sous Warp 3.
Un projet sauvegardé sous Warp 3 peut être restauré sous Warp 4.

Solution :
Pour contourner cette incompatibilité, il est possible d'utiliser les commandes Copier/Coller de XTEL ou le gestionnaire de fichiers de Win-OS/2 si le projet tient sur une disquette.
Sinon il faut utiliser, soit la commande Xcopy d'OS/2, soit un utilitaire de compression soit la connexion à un serveur pour la sauvegarde des projets.


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?