Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transférer des datas sur un automate TSX7-40 V3/V4 sous PL7-3 ?

La procédure de transfert est la suivante :

  • ouvrir le PL7-3,
  • rappeler en mémoire vive le fichier.bin correspondant à l'application.
    Touche [F9 RETRIEVE], puis touche [F1 STR.NAME], puis à nouveau touche [F1 DIR].
  • Sélectionner le fichier.bin correspondant à l'application et valider trois fois par la touche [ENTREE],
  • revenir à l'écran d'accueil du PL7-3 avec la touche [Pg Up],
  • sélectionner le menu  [7 TRANSFERT] dans le MODE OPERATOIRE et valider par la touche [ENTREE],
  • sélectionner le menu [1 SAUVER/RESTITUER] et valider par la touche [ENTREE],
  • un nouvel appui sur la touche [ENTREE] permet de visualiser les fichiers sauvegardés,
  • appuyer sur la touche [F2 TYPE] pour sélectionner MOTS DATAS,
  • sélectionner la fonction DISQ. => PROC. et valider deux fois par la touche [ENTREE]

 Les mots datas sont alors transférés dans la mémoire data du processeur automate.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?