Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transférer les datas d'un automate TSX7-40 V3/V4 vers un PC sous PL7-3 ?

La procédure de transfert est la suivante :

  • ouvrir PL7-3,
  •  rappeler en mémoire vive le fichier.bin correspondant à l'application.
    Touche [F9 RETRIEVE], puis touche [F1 STR.NAME], puis à nouveau touche [F1 DIR].
  • Sélectionner le fichier.bin correspondant à l'application et valider trois fois par la touche [ENTREE]
  • revenir à l'écran d'accueil du PL7-3 avec la touche [Pg Up],
  • sélectionner le menu  [7 TRANSFERT] dans le MODE OPERATOIRE et valider par la touche [ENTREE]
  • sélectionner le menu [1 SAUVER/RESTITUER] et valider par la touche [ENTREE]
  • un nouvel appui sur la touche [ENTREE] permet de visualiser les fichiers sauvegardés,
  • appuyer sur la touche [F2 TYPE] pour sélectionner MOTS DATAS,
  • sélectionner la fonction PROC. => DISQ. et valider deux fois par la touche [ENTREE]

Les mots datas sont alors sauvegardés sur le disque dur du PC.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?