Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment remédier à un défaut général d'I/O sur une configuration à base de TSX7-40 ?

Symptôme :

  • défaut I/O sur le TSX7-40,
  • toutes les cartes du rack d'extension direct sont en défaut,
  • leur bit status est positionné à 1.

Ce symptôme correspond au cas typique d'un processeur TSX7-40 (V4 ou V5) utilisé dans un rack de type bus simplifié référencé TSXRKS8 ou de type extension bus complet référencé TSXRKN8.

Solution :
changer le rack principal par un rack de base standard référencé TSXRKN82 .

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?