Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les précautions à prendre pour configurer un coupleur TSXFPM100 (carte PCMCIA) sous XTEL et PL7 ?

Pour configurer un coupleur TSXFPM100 dans un automate TSX7-40, il faut utiliser sous XTEL (XTEL CONF) un catalogue de version V6.0 minimum et avec PL7 un PL7-3 de version V5.9 minimum.
Il faut également vérifier que le processeur utilisé soit de version supérieure ou égale à V5.6
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?