Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le principe de codage du "Code Gray" ?

Le code Gray ou "binaire réfléchi" permet de coder une valeur numérique en cours d'évolution en une suite de configurations binaires se différenciant l'une de l'autre par le changement d'état d'un seul bit à la fois.

Ce code permet par exemple d'éviter l'aléa suivant :
En binaire pur, le passage de la valeur 0111 à 1000 peut engendrer des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1000, les bits ne changeant pas de valeur de manière parfaitement simultanée.

La construction du code Gray pour les nombres de 0 à 15 est représentée par le tableau suivant :

Image

 

Voir aussi : Quel est le principe de codage du "Code BCD" ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?