Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment éviter d'avoir des écrans bleus lors de l'utilisation de PL7-2 et PL7-3 sous l'atelier XTELV6 et le système d'exploitation OS/2 Warp 4 ?

Cet effet d'écran bleu est lié au paramètre système "Variations" de OS/2 Warp 4.
Pour retrouver des écrans lisibles sous PL7-2 et PL7-3 V4, il faut configurer le bureau avec le paramètre "Variation Warp 3.0".
Pour cela :

  • cliquer deux fois sur l'icône [OS/2], puis sur l'icône [Configuration du système] et enfin sur l'icône [Variations].
  • Sélectionner la "Variation Warp 3.0" (un clic),
  • maintenir la touche ALT enfoncée et faire glisser avec le clic droit de la souris la "Variation" sur le bureau,
  • relâcher le clic droit, puis la touche ALT.

Attention :
La modification des couleurs est effective à la prochaine ouverture de PL7-2 ou PL7-3.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?