Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transférer une application en local entre un PC et un TCXX17 avec MMI17 ?

Pour effectuer un transfert local d'application via Uni-Telway entre un PC et un TCCX17, il faut:

  • Utiliser un câble TCCXCB8030 (RS485) ou TCXXCB9030 (RS232 avec un boîtier TSXSCA72) avec câble intermédiaire TCCXCB10002.
  • Configurer le TCCX17 en maître sur Uni-Telway: [ALT] + [ENTER] pour entrer dans le SETUP du TCCX17 et choisir [CONFIGURATION LIGNE]
  • Vérifier le driver de communication (UNTLW01) sélectionné sous XTEL (dans le cas de MMI17 sous OS/2)
  • Avec MMI17 (Win ou OS/2), sélectionner "Transfert local".
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?