Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pour quelles applications est destiné le contrôleur programmable Twido Extrême ?

La gamme des contrôleurs programmables Twido Extrême offre une solution destinée aux applications soumises à des conditions d'environnement sévères (en température, vibrations, projection d'huile, chocs...)

Elle est composée d'un contrôleur TWDLEDCK1 destiné à être installé sur des machines en installation fixe ou embarqué dans des équipements mobiles, type véhicules spécialisés (camions de collecte d'ordures, camions pompier....)

Voir le télécatalogue avec le code 41009 : http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/index.htm

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?