Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer une carte BMXEHC020 avec un codeur incrémental pour effectuer du comptage/décomptage avec préselection ?

Pour mettre en oeuvre la fonction comptage/décomptage à l'aide d'un codeur incrémental, il faut utiliser la carte BMXEHC0200 avec les réglages suivants (voir illustration ci-dessous) :

  • fonction : mode comptage large libre
  • interface de comptage : quadrature normale X1

Dans l'application utiliser l'ODDT : T_SIGN_CPT_BMX,

      et

  • mettre la variable Force_enable à 1.
  • affecter à la variable PRESET_VALUE la valeur de préselection.
  • mettre la variable FORCE_ REF à 1.

Faire ensuite un WRITE_PARAM de la voie de comptage.

Illustration:

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?