Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer la communication entre un Twido Port 499TWD01100 et un XBTGT ?

Le module Twido Port 499TWD01100 est une interface Ethernet / Modbus RTU dédiée au Twido Version 3.0 compact ou modulaire.

Pour les paramétrages suivants, se reporter aux pièces jointes ci-dessous :

  • Paramétrage de l'interface 499TWD01100 sous Twido Suite,
  • Paramétrage de l'interface 499TWD01100 sous Vijeo Designer,
  • Paramétrage de l'XBTGT sous Vijeo Designer

Remarque :
dans la fenêtre de configuration de Vijeo Designer , l'ID de l'unité doit être à 1 (@modbus de l'interface 499TWD) à la place de la valeur par défaut (255)
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?