Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment éviter un conflit d'adresses Unitelway sur la voie 0 d'un TSX37 lors de l'utilisation d'une TSXETZ410 ou 510 et un afficheur Magelis ?

Les causes du conflit :
Par défaut, les coupleurs TSXETZ410 et TSXETZ510 sont configurés avec les adresses Unitelway 4 et 5.
Un afficheur Magelis type XBTN, XBTP, XBTE, XBTH, XBTF connecté à l'automate via le cordon XBTZ968 occupe également les adresses Unitelway 4 et 5.

Solution :
Il faut modifier l'adresse Unitelway du coupleur TSXETZ410/510
.
Celle de l'afficheur est fixée par le cordon XBTZ968 et n'est donc pas modifiable.

La configuration de l'adresse Unitelway s'effectue à l'aide de l’écran " Uni-Telway Configuration ", menu " Online Configuration " du serveur HTTP embarqué dans le module.
Choisir de préférence l'adresse 6 ou l'adresse 7.
Réinitialisez le module dans la page Reboot.

Remarques:
Le logiciel XBTL1000 ne permet pas de changer l'adresse des afficheurs XBTN,P ,E ,H ou F.
La voie 0 du TSX37 correspond aux prises TER et AUX de l'automate.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?