Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur le module Twido TWDARI8HT est-il possible d'obtenir une valeur évoluant proportionnellement à la température mesurée par une sonde PTC ou CTP ?

Non.
La valeur retournée par le module TWDARI8HT lorsqu'il est utilisé avec une sonde PTC ou CTP, correspond à un seuil de température. Cette valeur disponible dans le mot %IWx.0 peut être égale à 1, 2 ou 4 en fonction de la température mesurée.

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?