Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment lier l'état d'une entrée de l'automate Twido à l'état RUN ou STOP de celui-ci ?

Il est possible de sélectionner une entrée de la base d'un automate Twido et de lier son état (0 ou 1) à la sélection du mode de fonctionnement RUN ou STOP de celui-ci.

Configuration sous TwidoSuite :

  • Editer le tableau des entrées accessibles dans l'onglet de configuration du matériel comme illustré ci-dessous,
  • Cocher la case "Run/Stop" de l'entrée dédiée à cette fonctionnalité. 

Image


Fonctionnement :
Lorsque l'entrée dédiée à cette fonctionnalité (%I0.0 dans l'illustration) est à 1 alors l'automate est en mode RUN.
Lorsque cette entrée est à 0, l'automate est alors en mode STOP.

Voir aussi :
Comment lier l'état d'une sortie de l'automate Twido à l'état RUN ou STOP de celui-ci ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?