Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que faire si lors de la programmation, l'écran de PL7-3 affiche "saturation segment code" ?

S'il s'agit d'un segment graphique, le diminuer en supprimant des commentaires, sinon déplacer du programme dans une autre tâche.

A partir de PL7-3 V5.5, il est également possible de répartir le contenu d'un segment sur un autre segment.
Pour cela :
aller dans le menu [configuration] [mémoire] de PL7-3 puis [segments].

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?