Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la fonction de l'option "promage" d'une carte d'extension mémoire sur un automate TSX7 série 40 ?

Cette option est accessible lors de la configuration de l'extension mémoire via l'outil station MEM pour les processeurs V4, ou via l'outil station CONF pour les processeurs V5.

Option "promage" validée :

  • Le programme et la configuration sont stockés uniquement sur la carte mémoire d'extension. La mémoire ram interne de l'automate est réservée pour les datas. Cette fonction est souvent utilisée lorsque l'on envisage la mise en place d'une cartouche EPROM.

Option "promage" non validée :

  • La mémoire d'extension est additionnée à la mémoire RAM interne de l'automate.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?