Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment identifier le type de liaison série sur les coupleurs de communication TSXSCM20, TSXSCM21 et TSXSCM22 ?

Pour identifier visuellement le type de liaison d'une TSXSCM20/21/22, un petit repère blanc est situé sur le côté gauche de chaque prise subD 25 points des voies 0 et 1.

Sur ce repére est sérigraphié un chiffre permettant d'identifier le type de liaison :

  • 1 : Adaptateur SCA1 => RS232C 6 signaux
  • 2 : Adaptateur SCA2 => Boucle de courant
  • 3 : Adaptateur SCA3 => RS232 modem
  • 4 : Adaptateur SCA4 => RS422A / RS485
  • 5 : Adaptateur SCA5 => RS232C 2 signaux
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?