Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment identifier rapidement le type d'extension mémoire sur un automate TSX7-40 ?

Les types des cartouches d'extension mémoire sur TSX7-40, sont identifiables par la couleur de leur languette :

  • si la languette est Rouge, il s'agit d'une mémoire d'extension de type RAM,
  • si la languette est Noire, il s'agit d'une mémoire d'extension de type EPROM,
  • si la languette est Blanche ou Grise, il s'agit simplement d'un cache emplacement mémoire.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?