Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que faire si le module TSXWMY100 affiche un état de Leds "Non configuré" ?

Si le module TSXWMY100 affiche un état de Leds "Non configuré" (Led "ERR" Clignotante), vérifier les points suivants :

  • le module est-il bien présent et configuré dans PL7 ?
  • n'existe t-il pas un autre module avec le même numéro de réseau  X-WAY dans la configuration automate ?
  • Si le module est configuré en "Adresse servie", vérifiez qu'un serveur BOOTP est opérationnel et accessible.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?