Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il impératif d’utiliser le logiciel Unity Pro pour effectuer des opérations de maintenance sur un automate M340 ?

Non
Il est également possible d'utiliser l'outil "Unity Loader", qui permet d'assurer la maintenance des applications d'automatismes.
Sa simplicité de mise en oeuvre et la petite taille de son exécutable en font un outil pratique permettant de réaliser des mises à jour de projet d'automate lorsqu'il n'est pas nécessaire de lire ou modifier le programme.
De plus, c'est le logiciel indispensable pour mettre à jour le logiciel embarqué de l'automate.

 

Remarque :
Cet outil est livré avec Unity Pro.

Voir également :
Fonctionnalité de Unity Loader.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?