Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de monter un ilot STB en position verticale ?

Oui.
Il est possible de monter un ilot Advantys STB en position verticale avec les limitations suivantes :

  • la température ambiante ne doit pas excéder 55 °C,
  • la tension d'alimentation de l'ilot ne doit pas dépasser 28 VDC.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?