Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi l'automate Twido ne passe pas en RUN automatiquement après chargement du programme via une cartouche mémoire TWDXCPMFK64 ?

Contexte :

  • Le chargement d'une mise à jour de programme dans la mémoire interne du Twido TWDLMDA20DRT est effectué via une cartouche mémoire TWDXCPMFK64.
  • La cartouche mémoire est ensuite retirée du Twido.
  • L'application est configurée avec le demarrage automatique en Run activé ( via TwidoSuite).

Problème constaté : l'automate ne passe pas en Run !!!

Raison du disfonctionnement :

La cartouche TWDXCPMFK64 doit rester raccordée à l'automate pendant toute la durée d'utilisation du programme étendu.
Cette cartouche ne permet pas de charger une application dans l'automate.
Elle sert à augmenter la capacité de la mémoire programme de l'automate Twido, la faisant passer de 32 Ko à 64 Ko.
 

Solution :
Il faut utiliser une cartouche de sauvegarde TWDXCPMFK32.
La cartouche de sauvegarde est utilisée pour sauvegarder un programme et le transférer vers d'autres automates Twido.
Elle doit être retirée d'un automate et mise de côté une fois le programme installé ou sauvegardé.

Voir également :
"Backup et restauration avec une cartouche de sauvegarde de 32 Ko"
dans l'aide en ligne TwidoSuite.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?