Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le module TSXCFY21 (commande d'axe pas à pas) dispose t-il d'une alimentation ?

Oui
Le module TSXCFY21 dispose d'une alimentation 5 VDC  pouvant débiter 5 mA environ.

Remarque:
Le 5 VDC ne doit être utilisé qu’avec des translateurs à sorties collecteurs ouverts et entrées de type TTL.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?