Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'adresse IP par défaut des modules TSXETZ410 et TSXETZ510 ?

L’adresse IP par défaut de l'interface Ethernet des modules TSXETZ410 et TSXETZ510 est construite à partir de son adresse MAC.

Format adresse IP : 085.016.xxx. avec xxx et correspondant aux deux derniers nombres de l'adresse MAC.

Exemple :
L'adresse MAC du coupleur est (en hexadécimal) : 00 80 F4 01 12 20.
Dans ce cas l'adresse IP par défaut est (en décimal) : 085.016.018.032.

Remarque :
L'adresse MAC du module est inscrite en façade du module. Elle est exprimée en hexadécimal.
L'adresse IP ainsi déterminée permet de se connecter à un module neuf.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?