Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l' évolution implémentée dans les nouveaux Firmwares pour CPU Unity Premium version v2.6 ?

A partir de la version 4.0 de Unity Pro, les automates programmables Unity Premium V2.6 (ou supérieur) disposent d'un dictionnaire de données embarqué dans l'automate.

Cela permet à Unity Pro de gérer un dictionnaire de données qui intègre les adresses de toutes les variables localisées ou non localisées.

Ce dictionnaire de données peut être chargé dans l'automate (options du projet) afin de permettre à une application cliente accédant à ces données d'obtenir en temps réel les nouvelles adresses suite à des modifications de programme.
Les mises à jour et les synchronisations manuelles des applications clientes sont ainsi évitées.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?