Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment est défini l'adressage des objets langage des modules déportés sur bus FIPIO ?

L'adressage des principaux objets bit et mot des modules déportés sur bus FIPIO avec les automates Premium et Atrium est de type géographique.
C'est à dire qu'il dépend :

  • du point de connexion,
  • du type de module (base ou extension),
  • du numéro de la voie.

L’adressage est défini de la manière suivante :

Image


Image

 

Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?