Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La gamme d'interfaces analogiques ASI20MA est-elle compatible avec les coupleurs maitres TSXSAZ10 pour Micro et TSXSAY100 pour Premium?

Non.
Les coupleurs maître AS-i V1, TSXSAZ10 (pour Micro) et TSXSAY100 (pour Premium), sont incompatibles avec les interfaces modulaires analogiques ASI20MA2VU et ASI20MA2VI de version AS-i V2.1.
Seul le coupleur maître TSXSAY1000 pour Premium, assure cette compatibilité.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?