Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les conditions d'utilisation d'un câble TSXCBP025 avec un TSXP57 ou TSX37?

L'utilisation d'un câble TSXCBP025 connecté sur la prise "Terminal" d'un TSXP57 ou TSX37, force la communication en mode monopoint.
La prise "Auxiliaire" devient indisponible.
Toute communication entre un équipement et la prise AUX de l'automate devient par conséquent impossible.

Pour établir une communication en mode multipoint, il est nécessaire d'utiliser le cordon TSXPCX1031 pour une liaison série ou les TSXCUSB485 et TSXCRJMD25 pour une liaison USB.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?