Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment remédier à l'erreur fatale "3902" lors du lancement de l'application sur un TXBTF en communication Unitelway V3.5?

Le code 3902 signifie "Erreur Checksum Application".
Cette erreur est due à un fichier endommagé ce dénommant UTW2150.exe.
La solution est de réinstaller un nouveau fichier UTW2150.exe en effectuant un nouveau transfert de l'application dans le TXBT.

Pour information :
ce fichier est situé dans le répertoire d'installation de XBTL1000.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?