Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'atteindre un esclave Modbus série avec l'IO Scanning d'un TSXETY?

Oui, il est possible, depuis la fonction IO Scanning d'un TSXETY, d'atteindre des équipements Modbus série qui se trouvent derrière une passerelle TCP/ Série.

Pour cela, il faut renseigner le champ Unit ID dans la configuration de l'IO Scanning avec le numéro de l'esclave Modbus série.

Attention à prendre en compte le temps de réponse sur la liaison série, ainsi que le TimeOut.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?