Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le temps de rafraichissement des Entrées/Sorties sur un communicateur FTM ?

Pour des communicateurs FTM de type TOR, le rafraichissement est de 1 ms.

Pour des communicateurs FTM de type Analogique, le rafraichissement est de 2 ms par voie, avec un temps de cycle total égal au temps de mesure par voie de 2,5 ms.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?