Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le comportement sur défaut d'un bus AS-i connecté sur un automate Premium avec un coupleur ASIV2 TSXASY1000 ?

Deux cas de figure :

  • En cas de défaut de terre sur le bus, sur un capteur ou sur un actionneur, tout le bus est hors service.
    Ce type de défaut n'est donc pas vu par le bit de défaut périphérique.

  • Par contre, en cas de surcharge, de court circuit d'une sortie, d'absence de l'alimentation auxiliaire ou de surcharge de l'alimentation capteur, l'interface n'est pas inhibée et le bit de défaut périphérique est activé (un par adresse).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?