Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transférer l'autorisation de Sycon sur un autre PC avec une clé USB ?

Pour transférer l'autorisation Sycon d'un PC vers un autre à l'aide d'une clé USB, il faut dans un premier temps agir sur l'utilitaire de "Gestion des disques" de Windows, afin que le port USB soit considéré comme un lecteur de disquette.

  • insérer la clé USB dans le PC,

  • dans l'explorateur Windows XP, faire un clic droit sur l'icone "Poste de travail",

  • sélectionner "Gérer" et aller sur "Stockage" puis "Gestion des disques".

La clé USB est vue de la même manière que les disques (partition) installés sur votre PC.
Votre clé USB s'appelle D, E, F ou G...
Le but est de la renommer soit A, soit B (lettre standard des lecteurs de disquettes)

  • aller sur la représentation de la clé et clic droit.

  • cliquer sur "Modifier la lettre du lecteur".

  • Une fois la modification effectuée, il est possible de procéder au transfert de l'autorisation.

Attention :
ne pas oublier d'appliquer cette procédure sur les postes source et destinataire.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?