Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connaitre l'état des modules Quantum présents sur un rack local, sous Unity ?

Pour accéder aux mots d'état des modules présents sur un rack Quantum sous Unity :

  • aller sur le navigateur de projet,

  • double cliquer sur "Local station Quantum",

  • une fenêtre s'ouvre sur la droite intitulée "Quantum drop for local",

  • le tableau présenté permet de définir une table de mots %IW,

  • chacun d'eux correspond à 2 slots sur le rack.

Exemple :
Sur le rack, généralement, les 2 premières cartes sont l'alimentation et la CPU.
Donc, l'octet de poids faible correspondra à l'alimentation et l'octet de poids fort à la CPU.
Lorsque qu'une carte TOR ou ANA est en défaut (led F), un ou plusieurs bits afficheront dans l'octet correspondant l'état de la carte.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?