Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de copier l'écran graphique d'un projet vers un autre sous Vijeo Designer?

Avec Vijeo Designer V4.6 minimum, il est possible de copier un écran d'un projet A vers un projet B.

Procédure :

  • lancer Vijeo Designer et ouvrir le projet A (1ère instance);

  • lancer Vijeo Designer et ouvrir le projet B (2ème instance);

  • dans le navigateur du projet A, sélectionner l'écran à copier suivi de "copier l'écran";

  • dans le navigateur du projet B, au niveau du noeud écrans de base, faire "coller l'écran".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?